none

Système de surveillance et de diagnostique d'enseignes de sortie et d'unités à batterie pour l‘éclairage de secours.

Nexus est un système de surveillance de l'éclairage de secours en temps réel qui offre aux propriétaires de bâtiment une entière maîtrise de la sécurité publique de leur bâtiment, aide à gérer l'installation et dirige la maintenance d'un système d'éclairage de secours.

C'est un outil indispensable à ajouter à l'automatisation de votre batîment pour assister votre personnel d'entretient.

Dans l'intérêt de la sécurité publique, les codes du batîment et de la sécurité publique expliquent les obligations des propriétaires de bâtiments en matière de surveillance et de diagnostique d'enseignes de sortie et d'éclairage de secours, afin d'assurer l'évacuation des occupants d'un bâtiment en toute sécurité en situation d'urgence. Un propriétaire de bâtiment est responsable d'assurer :

  • Qu'un test fonctionnel de l'éclairage de secours soit effectué à intervalles de 30 jours.
  • Qu'un test fonctionnel soit de l'éclairage de secours effectué annuellement.
  • Que l'équipement d'éclairage de secours, incluant les enseignes de sortie, soit entièrement fonctionnel pendant toute la durée du test requis.

Se conformer à ces obligations peut être très coûteux et exigeant en main d'oeuvre, particulièrement dans les bâtiments d'envergure où les tests nécessitent plusieurs heures de travail manuel afin de procéder à l'inspection et la surveillance de chaque appareil d'éclairage de secours. De plus, la perturbation de l'alimentation en électricité durant l'inspection peut mettre la sécurité publique à risque.

Catalogue web

Commentaires à ABB
 

Nous apprécions vos commentaires. Votre opinion nous aidera à vous offrir une meilleure expérience en ligne.

Dans l'ensemble, dans quelle mesure notre site Web répond-il à vos besoins *:

Quelle est la principale raison de votre visite *:

Veuillez partager vos commentaires: (optionel)

Votre courriel: (optionel, pour que nous puissions vous rejoindre)